结果:找到"有源晶振 无源晶振 YXC扬兴科技",相关内容1000条
- YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
- 随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。【方案优势】1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品;2.先进的数字信号处理技术和声学原理;3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。【方案框图...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-19 17:19:00
- 高可靠性陶瓷晶体助力欧标充电桩性能提升YSX530GA
- 随着新能源车辆的普及,充电基础设施的建设也日益发展。新能源充电桩行业中,稳定的频率控制和精准的信号输出对于充电设备的性能和可靠性至关重要。为满足这一需求,XG1SI-111-13.56M陶瓷晶体YSX530GA,为欧标充电枪的稳定工作提供了可靠保障。新能源充电桩行业对于充电设备的要求越来越高。欧标充电枪作为常见的充电接口标准,需要稳定的频率输出来保证充电过程的安全和高效。YSX530GA陶瓷晶体作为充电枪的重要组成部分,具备高可靠性和高精度的特点,为充电设备提供了稳定的频率输出,确保充电过程的安全和稳定。YSX530GA陶瓷晶体的核心特点是其高可靠性和精确的频率控制。采用13.56MHz频率...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,无源晶振,石英谐振器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-18 18:09:00
- 驱动电动车仪表的关键选择—YXC扬兴科技YSX321SL石英谐振器
- 随着电动车行业的蓬勃发展,越来越多的消费者选择了环保、便捷的两轮电动车作为出行工具。而在电动车仪表领域,精确的频率控制和稳定的时钟信号对于仪表的性能和功能至关重要。为满足这一需求,石英谐振器YSX321SL,成为驱动电动车仪表稳定性的关键选择。两轮电动车行业对于仪表的需求日益增加。作为电动车的重要组成部分,仪表不仅需要显示车速、里程等基本信息,还承担着更多的功能,如行车记录、车况监测等。而这些功能的正常运行离不开稳定而精确的时钟信号。YSX321SL石英谐振器作为电动车仪表的关键元件,为仪表提供高精度的频率输出,确保其正常运行和准确显示。YSX321SL石英谐振器的核心特点是其频率稳定性和精...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,无源晶振,石英谐振器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-13 16:49:00
- 晶振定义是什么?晶振怎么分类
- 晶振又称石英晶体振荡器,晶振是一种利用应时晶体(石英晶体)的压电效应制成的谐振器件。晶振是指从应时晶体上按一定方位切割下来的薄片,是时钟电路中最重要的元件。晶振的工作原理是在一定状态下,机械能和电能可以通过内部振荡电路相互转换。当接通电源时,振动信号是由晶片的机械变形产生的,通过在晶片两端施加机械压力可以产生电能。这里的原理其实就是晶振的压电效应特性。另外,晶振在谐振工作时,能为相应的电路提供稳定准确的单频振荡。总结晶振是电路中随处可见的元件。只要有CPU处理器,晶振就一定会存在。即使没有外部晶振,芯片内部也会集成晶振。可以说晶振在单片机电路中起着至关重要的作用。没有晶振,芯片电路无法其正常...
- 所属专栏: 技术交流 标签: YXC扬兴科技 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-11 16:56:00
- YXC扬兴科技:OT8JI-111-30M石英振荡器YSO110TR在UPS行业的应用
- 随着科技的不断发展,不间断电源(UPS)在现代生活和工作中扮演着至关重要的角色。UPS能够提供电力备份,在电网故障或停电时保证关键设备的正常运行,防止数据丢失和系统故障。在UPS的设计与制造中,晶振作为时钟源具有关键作用,决定了UPS的可靠性和稳定性。YXC扬兴科技的石英振荡器YSO110TR(料号:OT8JI-111-30M),该产品专为UPS应用而设计,通过提供稳定的时钟信号,提高UPS的性能和可靠性。UPS行业对于高可靠性和稳定性的要求极高。UPS作为关键设备,需要在电力中断的瞬间提供稳定的电力,确保关键设备的连续供电。晶振作为UPS的时钟源,对于系统的同步运行和数据处理起着至关重要的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-22 14:41:00
- 晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
- 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。晶振不起振的原因一:设计原因设计原因一般很少出现,因为晶振公司在制作的晶振以后都是经过科学设计的。当然也可能会有设计的原因,比如晶振焊盘太小,设计不合理,导致贴片机的放置偏移或不到位,焊盘太小,锡膏会少,焊接不可靠解决方法就是增加焊盘,这种原因很好解决的。晶振不起振的原因二:电路原因晶振属于灵敏配件,若是晶振电路不合理,EMC干扰大,导致晶振收因晶振引脚产品感应电流大而烧毁,这也是很正常的,尤其是初次使用晶振的公司很容...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-13 14:09:00
- 高可靠性晶振,打造稳定小基站信号:YXC扬兴科技YSO110TR产品特点介绍
- 在小基站行业中,对于稳定的信号传输和可靠的通信连接需求越来越高。作为小基站产品中不可或缺的组成部分,石英振荡器发挥着重要的作用。小基站行业的需求主要包括以下几个方面:1.高频率稳定性:小基站需要稳定的时钟信号来确保数据传输的准确性和一致性。石英振荡器通过提供高频率稳定性,能够满足小基站对精准时钟信号的需求,确保通信的稳定性和可靠性。2.宽工作温度范围:小基站通常需要在各种环境条件下运行,包括极端温度条件。因此,石英振荡器需要具备宽广的工作温度范围,能够在低温和高温环境下保持稳定的性能,确保小基站的正常运行。3.小尺寸和低功耗:由于小基站往往需要在空间有限的环境中部署,因此石英振荡器需要具备小...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-12 10:45:00
- YXC扬兴科技|技术分享:硬件“攻城狮”晶振选型的苦恼
- 晶振相当于人的心脏,晶振被誉为电子产品中的“心脏”,在电子设备中无处不在,是数字电路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元器件,晶振的选型至关重要,不仅仅是起振就可以了,没有做好电路评估会导致产品在使用上的偶发性的不良。以无源晶振进行分析,以下是无源的参数信息,频率FL、load电容CL、频偏、激励功率DL、谐振Rr都是关键参数。无源晶振应用一般如图所示:无源晶振的设计:1、RF值的设定在大多数情况下,反馈电阻RF是内嵌在振荡器电路内的。它的作用是通过引入反馈使反向器的功能等同于放大器。Vin和Vout之间增加的反馈电阻,使放大器在Vout=Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图中...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-11 14:34:00
- 有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?
- 有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?一分钟带你彻底了解。无源晶振又叫晶体谐振器,而有源晶振则是由晶体谐振器和放大电路组成的晶振。从结构上看,有源晶振比无源晶振多了个集成电路(IC)。这个集成电路将提供放大和驱动电路的功能,以保持晶振的稳定振荡并提供适当的输出信号,因此有源晶振在抵抗外部干扰和噪声方面表现更出色。然而,由于有源晶振需要电源供电来驱动放大电路,所以功耗一般会比无源晶振更高。在输出信号方面,有源晶振通常产生较高的输出功率和振幅,可以直接驱动其它电路,而无源晶振的输出功率较低,可能需要进一步放大或处理,从而解决外部干扰问题,才能供应给其它器件。根据设计要求以及所需功能和性能的不同,晶...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-08 17:29:00
- YXC扬兴科技|知识分享:4脚贴片晶振一定是有源晶振吗?
- 4个脚的晶振一定是有源晶振吗?答案是错误的。拿我们扬兴科技的晶振产品来举例,封装体积同样是三二二五的无源晶振YSX321SL,和有源晶振新品YSO150HT,两者引脚数目都是4脚。所以想要区分一款4脚贴片晶振是有源还是无源,常用的方法是观察晶振上盖是否存在标记点。如果有,大概率是有源晶振。而四脚有源晶振有标记点的那一端通常为1脚,按逆时针区分4脚序号。其中,1脚悬空、2脚接地、3脚接输出、4脚接电压。4脚无源晶振只有2个脚是功能脚,起到频率输入和输出作用。而且这2个脚为无极性引脚,不具备方向性,所以不用担心贴反。另外2个脚则是悬空,也可能存在其他用途,比如电源接地或者接地和固定作用。不过,不...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振 无源晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-06 10:38:00
返回